结果:找到"汽车电子 中控 视频 定位 农用车 巡视车 游览车 勤务车 洒水车",相关内容1000条
- 世微dc-dc降压恒流LED汽车大灯单灯14V5A68W车灯驱动方案AP5191
- 产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191工作频率可以通过RT外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。特点宽输入电压范围:4.5~150V固定关断时间控制可设定电流范围:10mA~6000m...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 车灯方案,车灯驱动IC,LED汽车大灯 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-11-22 14:52:00
- NFMJMPC226R0G3D说明NFM电容器,汽车应用
- 产品编号:NFMJMPC226R0G3D电容:22uF容差:±20%额定电压:2.5V电阻(DCMax):30mΩ安装方式:表面贴装封装:1210高度:0.75mm工作温度:-55℃~105℃NFM3端子滤波电容器设计用于超大电流低等效串联电感(ESL)芯片。该ESL值低且极为可靠,并具有高频特性。这些电容器适合用于为高速工作的电源去耦,可在高达几百MHz的高频范围内提供良好的噪声抑制效果。NFM滤波电容器是采用小型封装的三端子多层陶瓷电容器。这些电容器符合AEC-Q200标准,适用于高质量和高可靠性的汽车应用。NFM电容器主要用于一般电子设备。应用数码相机智能手机蓝光/DVDLCD电视注:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NFM电容器,汽车 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-18 10:52:00
- 航芯技术分享|了解汽车上的OBD
- 如今,大多数驾驶员都熟悉汽车仪表板上的灯和指示,尤其是可怕的检查引擎灯。但是,您是否知道这些灯仅仅是表层的指示器,其背后有复杂的诊断系统在不断监测车辆的健康状况?随着OBD系统的运用,使车辆诊断和维护变得更加便捷。什么是OBD?OBD(On-BoardDiagnostic)指的是在线诊断系统,是汽车上的一种用于监控车辆状况以及控制排放的一种在线诊断系统。该车载系统从车辆内部的传感器网络收集信息,随后该系统会根据数据来调节车辆系统或向用户报告问题。而技术人员可以轻易地通过OBD系统读出车辆数据,以此诊断问题。OBD系统已经能够更好地帮助客户了解车辆诊断。OBD的历史始于1980年代,在此期间,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: OBD,汽车电子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:06:00
- 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(下)
- 随着汽车工业的不断发展,汽车电子控制单元逐渐增多,各电控单元之间的信号交换更为复杂。而CAN总线可将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大优化了整车的布线。接下来,我们将继续为大家分享CAN相关技术知识。CAN的分层架构它由三层组成,即应用层、数据链路层和物理层。•应用层:该层与操作系统或CAN设备的应用程序交互。•数据链路层:它在发送、接收和验证数据方面将实际数据连接到协议。•物理层:它代表实际的硬件,即CAN控制器和收发器。CAN物理层特性CAN物理层被分为三个部分:在CAN控制器芯片中实现的物理编码,指定收发器特性的物理介质附件,物理介质依赖子层,这是特定的应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 汽车电子 CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:37:00
- 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(上)
- CAN总线协议的优点•布线减少,成本低•接线简单,节省时间•丢失消息的自动重传•支持错误检测•灵活的数据传输速率CAN定义CAN代表控制器局域网,专为满足汽车行业的需求而设计。在引入CAN之前,每个电子设备都使用多条电线连接到其他设备以实现通信。但是当汽车系统中的功能增加时,由于布线系统繁琐,维护起来很困难。在CAN总线系统的帮助下,只需将每个ECU连接到公共串行总线,即可让ECU相互通信,而无需太多复杂性。因此,与汽车系统中使用的其他协议(即CAN与LIN)相比,CAN由于复杂性较低而且更加稳健。CAN协议可以被定义为在一个通过串行总线连接的电子设备网络中传输和接收信息的一套规则。CAN网...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 汽车电子 CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:21:00
- 电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC
- 车充IC方案USB手机充电器芯片100V降压芯片低功耗驱动方案电动车/电瓶车车充IC,USB手机充电器IC,电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC从事电源行业十余年,可为客户提供电动车车充芯片、USB手机充电器芯片、GPS定位器防盗器芯片、POE电源芯片、POE交换机芯片、POE分离器芯片、电动车电瓶车仪表仪器供电芯片、电动车电瓶车主控板供电芯片、BMS锂电池保护板芯片、BMS电池管理芯片等。48V60V72V80V85V90V95V100V105V110V120V130V150V降压稳压IC。AP921X可应用于GPS定位器芯片方案中,性能优越、低成本、兼容性强。A...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-01-11 10:33:00
- 承接定制开发汽车电子中控视频定位,用于农用车,巡视车,游览车,勤务车,洒水车等
- 承接定制开发汽车电子中控视频定位,用于农用车,巡视车,游览车,勤务车,洒水车等承接制开发汽车电子定产品,用于农用车,汽车,巡视车,游览车,卡丁车,园区车,拖拉机,除草车,物流车,勤务车,洒水车,运输车,垃圾车等车辆。中控,视频监控,定位等产品,详情联系QQ3502159724
- 所属专栏: 项目外包 标签: 汽车电子 中控 视频 定位 农用车 巡视车 游览车 勤务车 洒水车 发帖人:三502159724 发帖时间:2020-10-29 12:54:00
- 电动车车充IC电瓶车车充芯片100V降压芯片惠海H6201
- 电瓶车手机充电器IC车充芯片85V90V100V降压稳压芯片惠海半导体H6201【100V降压IC,100V稳压IC】H6203是惠海半导体推出的一款应用于GPS,POE,电动车充电器,车载仪表、BMS等领域的一款降压恒压芯片。惠海半导体H6201是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型DC-DC控制器惠海半导体H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A惠海半导体H6201同时支持输出恒压和输出恒流功能惠海半导体H6201采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电动车车充IC 电瓶车车充芯片 100V降压芯片 发帖人:东莞市惠海半导体 发帖时间:2020-09-18 14:28:00
- 汽车电子系统增长前景仍然光明
- 知名分析机构日前发布报告显示,尽管自动驾驶汽车遭遇了一些引人注目的挫折,但汽车电子系统项目增长状况仍然很好,它仍然是半导体增长的温床。据他们预测,预计2018年汽车电子系统的销售额将增长7.0%,2019年将增长6.3%,这是六大半导体种类在这个期间增长最快的一个类别。如下图所示,2018年汽车相关电子系统的销售额预计将从2017年的1420亿美元增加至1520亿美元,预2019年将增至1620亿美元。此外,根据ICInsights的最新调查结果,汽车电子系统从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)预计将为6.4%,再次超过所有其他主要系统类别。总体而言,汽车电子业务预计将占201...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车电子 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-11-30 15:43:00
- 汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
- 摘自上海雷卯电子摘要:我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。一、电源危害类型这种电气应力威胁主要参考ISO7637-2和ISO10605标准。图1显示了主要供电电压瞬变形式的图示。图1:供电线上的各种浪涌波形“6VCrank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6V。“87VLoaddump”抛负载是由于放电电池与发电机断开而引起的,当交流发电机产生充电电流时,这个瞬变可以持续400毫秒,而等效发电机内阻被指定为最低0.5Ω至最大4Ω。“+150-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车电子电源保护 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-07-26 11:16:00
返回